This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65987D:SPI 闪存

Guru**** 2535590 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65987D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/803767/tps65987d-spi-flash

器件型号:TPS65987D

你好

  接地螺栓参考设计电路使用 W25Q80JVSNIQ。 我们希望将 TPS65987D 用于 oundbolt。  但 Winbond 建议 客户使用 W25Q80DVSSIG。 TPS5987D 是否可以使用 D 系列 SPI 闪存?

W25Q80JV“J 系列”(58nm)

W25Q80DV“D 系列”(90纳米)

BR

Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Patrick:

    使用该 SPI 闪存时应没有问题。 我认为他们对 SPI 闪存协议没有做任何更改、只调整了内部硬件。

    谢谢、
    Eric