This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIOS101:您是否有与 MAX14832进行 TIOS101比较的表?

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: TIOS101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/802995/tios101-do-you-have-tios101-comparison-table-with-max14832

器件型号:TIOS101

 大家好、

 我们的一位客户正在考虑为其下一个产品评估 TIOS101。 但他们也在考虑 MAX14832。

MAX14832

https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/MAX14832.pdf

 您能回答以下问题吗?

 问题1.  TIOS101相对于 MAX14832的优势是什么?

 问题2. TIOS101和 MAX14832之间是否有任何比较表?

 问题3 除了 MAX14832、您是否知道与 TIOS101相比有任何竞争对手器件?

 非常感谢您的回答。

 此致、

 Kazuya Nakai。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nakai San、

    我已经并且很乐意提供您要求的信息、但我不希望尝试通过这个 e2e 论坛分享。  您是否介意我直接向您提供它?  如果您同意允许我直接与您联系、则无需向我提供您的电子邮件。

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Jonathan、

    感谢你的答复。

    这对我来说是没问题的、非常有帮助。

    我将等待您的回复。

    再次感谢、致以诚挚的问候、
    Kazuya Nakai。