This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA8418:TCA8418是一个不错的选择吗?

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA8418

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/803409/tca8418-is-a-tca8418-good-choice

器件型号:TCA8418

您好 TI 人、

我想找到 键盘扩展 IC,5*5是必需的。  TCA8418是一个不错的选择吗? 或者给我其他 建议。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sara、

    是的、TCA8418应该是一款良好的使用器件。 它支持多达8 x 10个按键的键盘阵列、因此5 x 5不会有问题。

    如果您对器件的使用有任何疑问、请告知我们。

    此致、
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Max:
    感谢您的回复。
    此致。
    Sara