This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822H:DP83955AV 的合适替代产品

Guru**** 2943350 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/803723/dp83822h-suitable-replacement-for-dp83955av

器件型号:DP83822H
主题中讨论的其他器件:DP83825

您好!

DP83955AV 不再可用。  我需要合适的替换器件。   如果此器件 DP88322H 是合适的替代器件或有更好的选择、您是否可以推荐此器件?  在线上查找 DP83955AV 数据表的副本以供查看将是最简单的。  但是、以下是一些主要特性:   

符合 IEEE 802.3中继器规范、  每芯片7个网络连接(端口)、可选片上双绞线收发器、可级联、适用于大型多 RIC/LERIC 集线器应用。

谢谢、  

HSG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 HSG、

    我们没有替代器件可执行与 DP83955AV 相同的功能。 系统可设计为具有7端口处理器/交换机和7个分立式以太网 PHY。 对于以太网 PHY、客户可以根据其要求使用 DP83822或 DP83825。

    此致
    Aniruddha