This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65C1168E:SN65C1168E (Tx)-ISO3086 (Rx)之间的通信停止

Guru**** 2782635 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65C1168E, ISO3086

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/800918/sn65c1168e-communication-between-sn65c1168e-tx--iso3086-rx-stops

器件型号:SN65C1168E
主题中讨论的其他器件: ISO3086

大家好、员工

SN65C1168E (Tx)-ISO3086 (Rx)之间的通信停止。
一旦通信停止、在您更换设备之前、它将不会恢复。
这意味着器件由于某种原因而损坏。
我想知道器件损坏的原因。

电路配置
                             A 板                                                                           B
[SN65C1168E (10引脚、11引脚)→连接器]-- 440mm 电缆--[连接器→ISO3086 (14引脚、13引脚)]
SN65C1168E:Vcc=5V                                                                     ISO3086:Vcc1=3.3V、Vcc2=5.0V

SN65C1168E (10引脚、11引脚)在电路板 B 侧具有56Ω Ω 端接。
通信信号约为240kHz。

我们确认此电路配置无法通信。
此错误不会在开始后立即发生、而是在开始使用后的一段时间后发生。

发生故障时、测量了以下端子的电阻值。
SN65C1168E 的10引脚8引脚阻抗已降至14-280欧姆。
11引脚8引脚的阻抗也降至0.9至166欧姆。

ISO3086的13引脚8引脚的阻抗已降至0.6-33欧姆。
14引脚8引脚的阻抗也降至0.7至56欧姆。

如果您更换了无法通信的设备、但一段时间后、它将正常通信
我无法再进行通信。

这是什么因素?

请告知我们您有关此错误的信息请求。
此致
自助餐厅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Cafain、

    很抱歉听到您的问题。 问题是否可重复? 您能否检查电路板 A 和电路板 B 的接地情况? 它们之间是否有任何电势? 您能否使用相同的接地重新测试? 同时、您可以联系 TI 质量团队提交损坏的 SN65C1168E 和 ISO3086器件以进行故障分析。

    此致、
    Hao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Hao San


    感谢您的紧急评论。
    可以复制。

    由于电路配置、电路板 A 和电路板 B 之间仅连接两条信号线、
    GND 不常见。

    由于电路板 A 和电路板 B 有自己的电源、GND 也不常见。
    这是否被视为故障原因?

    此致

    自助餐厅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cafain-San、

    说实话、我不确定问题在哪里。  但是、接地是我们检查调试的第一件事。 正如我提到过的、如果检查电位差不方便、您可以使用第三根导线连接两端的接地端、看看它是否有用。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Cafain-San:

    我只是想办理登机手续。 您是否在调试此问题? 我同意 Hao 的意见、即考虑到该应用在每个节点都涉及独立接地、检查接地将是一个很好的第一步。

    最大