This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD12:通信问题

Guru**** 2930080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/800487/sn65hvd12-communication-problem

器件型号:SN65HVD12

请将问题描述作为附件查找。 请提供意见。 非常感谢。

e2e.ti.com/.../RS485-Communication-Problem.pdf

此致

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、

    您是否意味着当发生异常通信时、A/B 的电压电平不够大、因此接收器不会切换? 观察到该行为是否会在一段时间后消失或保持不变? 新 IC 是否会使问题消失? 引脚上使用了什么 TVS 二极管? 此应用中的数据速率和通信距离是多少? 发送器和接收器之间是否存在任何接地电位差? 如果客户信息很敏感、您可以向我发送电子邮件 hliu@ti.com 以供进一步讨论。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、

    您是否有机会了解 Hao 的上述问题?

    此致、
    最大