This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB212:TUSB212眼图被按下至左侧模板行

Guru**** 2927050 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/801398/tusb212-tusb212-eye-diagram-pressed-to-the-left-template-line

器件型号:TUSB212

尊敬的团队:

使用 TUSB212转接驱动器测试眼图时、EQ 被调整为0r 接地电阻。 JK 7mv。眼睛的左侧被按下到警告线、右侧被通过。 将 DC_BST 从22调整为47k、但没有变化。如何调整斜率。

2.我的原理图

3.我的眼图

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您能描述一下您的测试条件吗? 您可以考虑增大此测试的 EQ 设置。 您是否尝试过 EQ 1级或2级?

    通常、任何形式的直流升压都只会影响直流高电平和低电平。 更改直流升压不会影响前缘(左)和后缘(右)。 更改交流升压或均衡(EQ)设置将有助于影响这些边沿。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../WT_5F00_0513_5F00_Debug.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是我的测试文件
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    就像在我的测试文件中一样。 我尝试更改交流升压和 EQ、但没有太大变化。 是否有任何其他方法可以更改斜率? 非常感谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉耽误你的回答。 您能否更详细地描述您的测试设置、包括测量眼图的位置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好:
    您能否提供更多信息?