This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DP130:SN75DP130上允许的输入电平

Guru**** 2864070 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75DP130

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/803512/sn75dp130-allowable-input-level-on-sn75dp130

器件型号:SN75DP130

您好的支持团队。

SN75DP130的数据表显示、SN75DP130上主链路端子的 RBR、HBR 和 HBR2处的 VID 为峰峰值输入差分电压、最小值为0.3Vp-p、最大值为1.4Vp-p

但是、VESA DisplayPort 标准中 RBR 的 VRX-DIFFp-p 为40mV、因此我的客户感到困惑。 这是否意味着 SN75DP130不支持 VESA DisplayPort 标准? 请阐明客户需要如何考虑 SN75DP130上允许的输入电平。 客户表示实际电压略小于0.3Vp-p、但不接近40mVp-p 当然、客户会尝试检查眼睛张开度以遵循 VESA DisplayPort 标准。

此致、

丸山市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Izumi-San

    这是两种不同的定义。

    数据表中的 VID 规格不是峰峰值。 例如、在下图中、VID 为400mV (IN+和 IN-之间测得的电压差通常为400mV、有时为-400mV)、而峰间值为800mV。



    此外、40mV 峰间 RBR 仅供参考、用作定义了哪个灌电流 TP3参数的基准。 通过合规性测试的接收器不必满足这些信息参数值。 TP3和 TP3_EQ 是执行合规性测试的地方。

    谢谢
    David