This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB954-Q1:ALP 脚本

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: ALP
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/803620/ds90ub954-q1-alp-scripts

器件型号:DS90UB954-Q1
主题中讨论的其他器件:ALP

如何在 Linux 中读取16位地址写入?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们仅展示如何在 ALP 脚本窗口(在 Python 中)下完成多字节地址/数据读取写入。 请参阅以下链接

    e2e.ti.com/.../2951039

    您必须针对 Linux 进行开发。 您还可以查看 Total Phase Aardvark I2C 适配器。 Aardvark 可能提供 Linux 支持。 请查看他们的网站。

    谢谢、
    Vishy