This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB3410:OSX 10.14的驱动程序源

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB3410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/802287/tusb3410-driver-sources-for-osx-10-14

器件型号:TUSB3410

您好!

我尝试让 TUSB3410驱动程序在 OSX 10.14上工作。 是否有可能获得实际的驱动程序源(XCODE-Project)?

谢谢、br、

Klaus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Klaus、您好!

    我们不会提供 Mac 的源代码;但是、如果驱动程序存在问题、我们将修复它。  您能更详细地描述一下您遇到的问题吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Klaus、您好!

    您是否准备让 TUSB3410驱动程序正常工作?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于不活动、标记为已解决。