This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75LVPE802:布线长度要求

Guru**** 2928790 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75LVPE802, DS125BR111, DS80PCI102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/801868/sn75lvpe802-trace-length-requirement

器件型号:SN75LVPE802
主题中讨论的其他器件: DS125BR111DS80PCI102

您好!

为了支持 PCIe-Gen3、 SN75LVPE802可以支持哪种前置通道和后置通道布线长度?  是否有最低/最高要求?

谢谢!

安东尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    分配给 Lee
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安东尼

    目前、我不建议将 SN75LVPE802用于 PCIe。  即使使用外部下拉电阻器、最新的 PCIe 系统器件也不会始终检测 LVPE802输入终端。

    相反、我建议使用 DS80PCI102或 DS125BR111来解决 PCIe 单通道信号调节难题。  DS125BR111和 DS80PCi102都将 PCIe 规范扩展~ 10dB。  在大多数系统中、这在4GHz 时的衰减约为30dB。  有许多可导致衰减的变量、但这通常等于 PCIe Gen3上总 PCB 布线的~ 30英寸。

    DS80PCI102应靠近通道中心。

    DS125BR111具有更大的放置灵活性。  只要最接近的 PCIe Tx 引脚的最小衰减为8dB、就可以将其放置在通道上的任何位置。

    此致、

    Lee