This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75155:您是否可以确认此连接 SN75155是否正确?

Guru**** 2872490 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75155

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/803265/sn75155-hi-can-you-confirm-if-this-connection-sn75155-is-correct

器件型号:SN75155

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Francisco、

    否、V-用于连接至-4.5V 或更低的电源电压、以支持本质上为双极的 RS-232信号传输。 更现代的收发器器件实现了电荷泵电路、以便从单个逻辑轨(例如5V 或3.3V)生成更高电压的双极 V+和 V-轨;您可能需要改用其中一个器件。 您可以在此处找到它们:

    http://www.ti.com/rs232

    您可以根据所需的 TX 和 RX 通道数量以及应用所需的 ESD 抗扰度等其他参数来缩小搜索范围。

    如果您对此还有其他疑问、请告知我们。

    此致、
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答、您是否知道是否有通道8 PDIP 类型的 RS232转换器、没有外部组件?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    弗朗西斯科

    只要您修改电路以向 VCC-端子(引脚1)提供-5V 电压、SN75155就可以实现此功能。

    最大