This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90CP22:LVDS 链路载波信号问题

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90CP22

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/801466/ds90cp22-issue-with-lvds-link-carrier-signal

器件型号:DS90CP22

您好!

我的客户目前正遭受 LVDS 链路运行不良的困扰。 他们希望他们能够利用您的知识、或许还有其他 TI 工程师的知识来帮助我们确定问题的根本原因。

它们会出现间歇性错误、这些错误可追溯到我们的 LVDS 链路上的错误。  

LVDS 通信链路从一个模块(模块1)到其他两个模块(模块2)、如下所示。

模块1通过 X 点(DS90CP22M-8/NOPB)选择模块2与之通信。

他们在从模块2 (发送器部件)到模块1 (接收器部件)的 LVDS 链路中测量了一些奇怪的信号行为

 

它们在模块1的接收器部分使用 LeCroy 示波器(BW 4GHz/20GS/s)进行测量。

在正常情况下、我们会看到以下载波信号:

绿色信号是 RX_P 单端信号。

红色信号为 Rx_N 单端信号。

黄色信号是差分信号(带有数学选项 Scoop: RX_P - RX_N)

 

但是、有时信号看起来非常糟糕:

但这是间歇性的、因此难以找到根本原因。

他们知道信号线不是理想的。 它们无法为整个接口提供合适的100欧姆线路。

 如果需要、它们可以提供不同接口部件的长度。

红色部分(连接到模块2的电缆部件)是双绞线电缆、阻抗未知。 遗憾的是、由于空间不足、我们无法在这里使用整洁的电缆。

但是、在该解决方案的鉴定期间测量的眼图看起来很好。

如果您愿意、他们可以共享有问题的两个串行器的 nr 串行打印图片。

 

在接收器处、信号有时看起来正常、有时确实很糟糕、如上所示。 在为找到这一问题的根本原因而奋斗的过程中、他们有一些问题:

 

1.     您是否知道串行器(或一批串行器) DS92LV1021A 有任何问题会导致此问题?

     2.反射是否会导致模块2上的串行器(DS92LV1021A)发生故障?

3.     您是否对问题的原因有任何了解(可能还可以查看上面显示的不良信号的图片)?

 

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您提供所有信息。  当模块间通信的示波器波形看起来很糟糕时、DS90CP22的输入是否也看起来很糟糕或看起来是否正常?  我将尝试备份以查看我们可以首先观察到坏波形的数据路径的哪个部分。

    乍一看、波形本身看起来在链路上的某个位置可能存在不良连接。

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    JuMar:
    您仍然有问题吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    他们发现链中连接器确实损坏的原因。 因此、我将关闭该线程。