This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:什么`s 可以访问 MDIO 的 DP83869器件地址。

Guru**** 2434370 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/800292/dp83869hm-what-s-the-device-address-of-dp83869-which-microcontroller-can-access-mdio

器件型号:DP83869HM
主题中讨论的其他器件:DP83869

你(们)好,先生。

什么`s  微控制器可以访问 MDIO 的 DP83869的器件地址。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    默认地址为0。 但是可以通过设置寄存器更改。 有关详细信息、请参阅数据表的"自举"部分。

    此致、
    GET
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢