This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1044V-Q1:TCAN1044V 能否满足 SAE J2284-3标准要求?

Guru**** 2782545 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN1044V

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/803166/tcan1044v-q1-could-tcan1044v-meets-sae-j2284-3-standard-requirements

器件型号:TCAN1044V-Q1
主题中讨论的其他器件:TCAN1044V

您好、先生、

1.我的客户想知道 TCAN1044V 是否 符合 SAE J2284-3标准要求?   

   如果可以、您是否可以将其放在规格上?

谢谢、

Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Patrick、

    我们目前正在内部对此进行检查、并将尽快返回给您。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Patrick、

    我已确认 TCAN1044V 符合 SAE J2284-1至 J2284-4标准。 如果您有任何其他问题或疑虑、请告诉我。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    谢谢。

    我们是否要将其添加到规格中?

    谢谢、

    Patrick