This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DPHY440SS:SN75DPHY440功耗

Guru**** 2798555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/801837/sn75dphy440ss-sn75dphy440-power-consumption

器件型号:SN75DPHY440SS

您好!

我们使用的是 MIPI CSI-2的1080p60传感器2数据通道和1个时钟通道。

1.8V 电压轨的功耗是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sam、您好!

    为了方便起见、请参阅数据表第7页的第6.5节。
    www.ti.com/.../sn75dphy440ss.pdf

    最棒的
    Gerasimos
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我注意到您正在执行1.5Gbps 速率、但数据表提供的功率读数为1Gbps。 这意味着功耗将比数据表中的标称读数增加33%。

    最棒的
    Gerasimos
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想提高功率水平、我们可以看到活动。 谢谢你。