This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9534A:TCA9534A 应用和规格说明

Guru**** 2603095 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA9534A, TCA9554A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/803027/tca9534a-tca9534a-application-and-spec-clarification

器件型号:TCA9534A
主题中讨论的其他器件: TCA9554A

1) 1)我们希望使用 IO 0-7来控制 LED、TI 建议使用哪个部件?

   TCA9534A 或 TCA9554A

2) 2) TI 是否建议将 I/O 端口 直接连接到 LED?

3)检查数据表、TCA9554A I/O 端口上的嵌入式弱上拉电阻(100K Ω)。  

  这意味着 ID0至 ID7上有一个单独的上拉电阻器?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kevin、

    "1)我们希望使用 IO 0-7来控制 LED、TI 建议使用哪一个器件?"

    器件看起来和我一样、我看到的主要区别是9554在 I/O 端口上具有内部上拉电阻。

    我可能会使用9554、因为内部上拉电阻有助于您在器件开启但未初始化时参考器件的输入引脚。

    "2) TI 是否建议将 I/O 端口 直接连接到 LED?"

    我将通过将 I/O 驱动为低电平来驱动 LED。 I/O 端口可以吸收比它能够提供更多的电流。

    "

    3)检查数据表、 TCA9554A I/O 端口上的嵌入式弱上拉电阻(100K Ω)。  

      这意味着 ID0至 ID7上有一个单独的上拉电阻器?"

    是的。

    谢谢、

    -Bobby