This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848I:如何配置 DP83848I 以进行以太网合规性测试?

Guru**** 2835675 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83848I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/803102/dp83848i-how-to-configure-dp83848i-for-ethernet-compliance-testing

器件型号:DP83848I

您好:

文件 SNLA239A 介绍了如何配置 DP838xx 以太网合规性测试。 本说明主要以 DP83867为例、但任何 DP838xx 都可以使用这些程序来实现合规性
测试。 附录 B 介绍了 DP83867的以太网合规性测试 MDIO 寄存器写入操作。

对于100 Base 标准 MDI (测试模式5):
寄存器0x001F = 0x8000 //复位 PHY
寄存器0x0000 = 0x2100 //将 DUT 编程为100Base-TX 模式
寄存器0x0010 = 0x5008 //将 DUT 编程为强制 MDI 模式
寄存器0x0009 = 0xBB00 //测试模式5
寄存器0x0025 = 0x0480 //所有通道的输出测试模式

根据 DP83848I 数据表的表6-7寄存器映射、 寄存器0x0009和0x001F 被保留、0x0010=PHY 状态寄存器、并且没有寄存器0x0025。 该寄存器与 DP83867不同。

DP83848I 是否有测试模式5? DP83848I 的保留寄存器是否可以写入? 如何正确且完全地配置 DP83848I 以进行以太网合规性测试?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    测试模式5是用于100Base-TX 测试的扰码空闲模式。 不需要寄存器0x1F、0x09和0x25来将 DP83848I 置于扰频空闲模式。 通过强制 DP83848I 处于100Base-TX 模式、可以使其生成扰频空闲指令。 对 DP83848I 使用以下设置、

    0x0000 = 0x8100 //复位
    0x0000 = 0x2100 //强制100Mbps
    0x0019位[15、14]= 00 //禁用 Auto-MDIX 并强制 MDI

    对于寄存器0x19、我建议首先读取寄存器、然后仅更改位15和14。 这些寄存器设置将输出通道 A 上的扰频空闲

    此致
    Aniruddha