This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD230:3.3V 和5V CAN 兼容性

Guru**** 2547280 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD230

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/803017/sn65hvd230-3-3v-and-5v-can-compatibility

器件型号:SN65HVD230

您好、朋友、

我的一位客户在电动自行车项目中需要一个 CAN,现在他们的当前电路板没有5V CAN 收发器电源,因此他们想要使用3.3V CAN,例如 SN65HVD230,但他们的终端客户其他系统设备中有5V 收发器,   它们位于同一 CAN 总线中。

下面是两个问题:

1.3.3V CAN 收发器和5V CAN 收发器、无论 CAN 总线中的 CAN 兼容性如何、如果是、客户在执行该操作时需要注意什么、或者 CAN 通信是否存在任何风险。

2.如果第一个问题不存在、  您是否有任何有关3.3V CAN 的建议产品、因为我认为 SN65HVD230是一个有点旧的解决方案。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lina、

    感谢您将此机会提请我们注意。  

    1. 如果您访问此 链接、则说明了在同一总线上使用5V 和3.3V 收发器之间的权衡。
    2. 我们还有另一个3.3V CAN 收发器系列、 TCAN33x 系列。 这些器件是在相对于 SN65HVD23x 系列器件的新技术过程中开发的。  

    如果您对 TCAN33x 和 SN65HVD23x 器件有任何疑问、请告诉我。

    此致、