This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1210:隔离式 USB OTG

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/798747/tusb1210-isolated-usb-otg

器件型号:TUSB1210

您好!

我们正在寻找隔离式 USB-OTG 解决方案。

由于几乎没有人可以使用它、因此我考虑使用 TUSB121x +数字隔离器 ISO77xx (甚至是 ISOW78xx)。

您是否有更好的建议或参考设计需要考虑?

非常感谢您的参与

kr

Vincenzo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincenzo:

    我们目前没有适用于此应用的任何参考设计、但您的选择似乎符合计划。 隔离是位于 USB 侧还是并联侧?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    还不知道,寻找建议:)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    与并联侧相比、查找 USB 侧的一些隔离器件可能更容易。  我将与 ISO 团队一起探讨、因为他们可能对这种设计有更深入的了解。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Vincenzo:

    我是数字隔离团队的 Manuel Chavez。 这样的分立式解决方案是不可能的。 我可以通过电子邮件与您联系、了解详情吗?


    感谢您发布到 E2E、
    Manuel Chavez
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincenzo:

    在我们的同事就此主题进行进一步讨论后、我们得出结论:如果您使用的 MCU 支持与 TUSB1210兼容的 ULPI、则可以使用多个 ISO77xx 隔离这些通道。

    隔离器的开关/时序要求是什么? 请告诉我、我们可以确认兼容性。


    感谢你能抽出时间、
    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    客户将仅对记忆棒使用主机模式、因此可能不需要隔离。
    TUSB1210是最佳选择、对吧?

    kr
    Vincenzo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于 USB 至 ULPI 接口、TUSB1210是最佳器件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Vincenzo:

    我们的客户是否可以接受 TUSB1210? 如果我们能提供更多支持、请告知我们!


    谢谢、
    Manuel Chavez