请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DP83869HM 主题中讨论的其他器件: DP83869
在数据表的第14页上、可以找到与 RGMII 端口串联端接相关的以下信息:
这意味着串联端接电阻仅位于端口的 RX 引脚上。 它们是否也包含在 TX 引脚中、或者我是否需要将它们添加到芯片外部?
此外、RGMII 信号的电压域是多少? 更具体地说、如果我将 VDDIO 上的电源电压从2.5V 更改为3.3V、它是否会影响 RGMII 接口的信令电平? 我计划将 DP83869HM 的 RGMII 连接到电压域为2.5V 的另一个器件上的 RGMI 端口。 谢谢