This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TVS1800:浪涌保护器件

Guru**** 2811995 points

Other Parts Discussed in Thread: TVS1800

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/802856/tvs1800-surge-protection-device

器件型号:TVS1800

团队、

我发现我们的大多数浪涌保护五个器件都可以实现1kV 保护。 我们是否有能够实现200V 保护的低成本版本?  TVS1800是最便宜的吗?

此致、

网卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    网卡-

    200V 浪涌上的阻抗是多少? 最好用电流而不是电压来描述浪涌。 例如、我们的大多数器件的额定浪涌电流为1kV/42欧姆、这意味着电流为24A。 就电流而言、200V 可能会有很大的不同。 请参阅此白皮书、该白皮书将对此进行更详细的说明: www.ti.com/.../slyy152.pdf

    谢谢
    阿尔茨