This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD1E6B06:TVS 选择

Guru**** 2928640 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/802930/tpd1e6b06-tvs-selection

器件型号:TPD1E6B06

您好!

我正在设计一个包含 LDO 的电路、我想使用 TVS 二极管进行保护。

但我不知道如何选择 TVS 二极管、因为我有一些问题。

在我的设计中、LDO 以5V 工作、LDO 的绝对最大输入电压为6V。

在本例中、我认为 TVS 二极管的反向关断电压(Vrwm)为5V 或超过 5V、击穿电压(VBR)小于6V。 对吗?

或者、仅 TVS 二极管的反向关断电压(Vrwm)小于6V 是否足够?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Dohan -

    VRWM 应大于绝对最大 LDO 输出、因此 VRWM 应为6V 或更高、VBR 应尽可能接近该值。 本应用手册更详细地介绍了这些参数: www.ti.com/.../slvae37.pdf

    谢谢、
    阿尔茨