This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1064:有关 TUSB1064内部电容值的问题

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1064, TUSB1044

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/802959/tusb1064-question-about-tusb1064-internal-caps-value

器件型号:TUSB1064
主题中讨论的其他器件: TUSB1044

大家好、

我的客户正在开发一个基于 TUSB1064的项目、他们正在选择 TX 路径和 RX 路径上的电容值。 我在另一个 E2E 主题中看到了一些描述、如下所示:

https://e2e.ti.com/support/interface/f/138/t/724790?TUSB1044-About-Tx-and-Rx-AC-Coupling

在该线程中、我们可以看到 TUSB1044在内部驱动程序之后具有内部220nF 电容器。 我的问题是:

TUSB1064的内部电容值是否与 TUSB1044完全相同?

2.我们在 TUSB1064数据表中是否对内部电容器进行了任何说明?

3.我们是否有主机和器件之间 TUSB1064连接的方框图,就像上面的 TUSB1044图一样? 如果我们没有、可以使用上面的 TUSB1044图作为参考吗?

谢谢

此致、

韦恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    韦恩

    TUSB1044和 TUSB1064没有内部电容器、所有电容器都放置在外部。

    请参阅方框图以了解电容器放置和最小/最大要求。 电容器的放置适用于 TUSB1044和 TUSB1064。 TUSB1044可用于拉电流和灌电流应用、而 TUSB1064仅用于灌电流应用。

    谢谢

    David