This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1210-Q1:不使用 ID 引脚时该怎么办

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/803194/tusb1210-q1-what-to-do-with-id-pin-when-not-used

器件型号:TUSB1210-Q1

大家好、

如果 OTG 不会被使用、因此 ID 引脚不会被使用、那么 ID 引脚应该怎么做?

谢谢、

进行了比较

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    进行了比较

    如果设计是 USB 器件、ID 引脚可保持悬空。

    如果设计是 USB 主机、则需要通过小于1k 的电阻器将 ID 引脚拉至 GND。

    谢谢
    David