This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1064:评估板10G-EXPANSION-EVM 用户指南和 IC TUSB1064数据表的引脚编号不同

Guru**** 2992860 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1064

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/803021/tusb1064-the-pin-numbers-differ-between-the-evaluation-board-10g-expansion-evm-user-guide-and-the-data-sheet-of-the-tusb1064-of-the-ic

器件型号:TUSB1064
Thread 中讨论的其他器件:10G-EXPANSION-EVM、


您好、社区成员。

我想将 USB-C 转换为 DisplayPort。
您能否告诉我、因为我对用户指南中的描述有问题?

10G-EXPANSION-EVM 用户指南中描述的图6原理图显示了以下引脚功能:
4 SN_SSRX_P
5 SN_SSRX_N

7 SNK_SSTX_P
8 SNK_SSTX_N

仅 TUSB1064的数据表描述如下。
4 SSRX_N
5 SSRX_P

7 SSTX_N
8 SSRX_P

●问题

・P 和 N 在这两个文档中相反。
在这两个文档中、仅对 IC 的 TUSB1064数据表的描述是否正确?
・为了使两个文档保持一致、以下哪项是正确的?
在10G-EXPANSION-EVM 用户指南中交换4和5、并交换7和8


此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请按照 TUSB1064数据表的说明进行操作。 请注意、USB3.0规范允许交换 USB3通道极性。