This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2077A:设计10端口 USB 集线器

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB2077A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/803071/tusb2077a-designing-a-10-port-usb-hub

器件型号:TUSB2077A

您好!

我想设计一个10端口 USB 集线器。 我可以找到的最大值是7端口集线器。 那么、我如何才能实现它呢?

谢谢

Vishal Kakade

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vishal、

    可以对集线器进行分层以获得对10个端口的支持。  在这种情况下、您可以将4端口集线器添加到 TUSB2077A 的下行端口之一、因此 TUSB2077A 有6个外露端口、另一个集线器有4个外露端口。  请注意、TUSB2077A 仅支持高达12Mbs 的运行速度、而不支持 USB 高速(480Mbps)。

    此致、

    JMMN