This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIOL111:如何将参数数据从控制器传输到 TIOL111、以及使用哪个引脚?

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: TIOL111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/802890/tiol111-how-parameter-data-is-transfered-from-controller-to-tiol111-and-which-pin-is-used-for-it

器件型号:TIOL111

 在 TIOL111 应用图中、有人提到 IO 链路器件具有传感器、微控制器、 TIOL111 、然后是基于此 CAN 的 M12连接器。我使用 Tiva C 系列123gh下午6作为温度传感器连接 到 TIOL111的控制器。
我之前就 IO 链路堆栈和软件联系过 TMG、我想澄清以下疑问
1.我是否能从 M12连接器获得温度值。
2.我们将如何设置参数数据(状态,如传感器运行状况、功耗),当通过主设备连接时,可以在计算机上查看这些数据
 TIOL111中的哪个引脚 负责参数数据传输及其传输方式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Venkatesh 您好、

    TIOL111器件仅用于转换 MCU (连接到 IN 和 OUT 引脚)使用的逻辑电平信令和 IO-Link (在 CQ 引脚上)使用的高压信令。 总体传感器功能、传输的数据以及使用的数据协议都由用户实施(例如、MCU 中配置的固件等)决定。

    此致、
    最大