This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75ALS162:实现 GPIB 的封装更小的器件

Guru**** 2839060 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/802164/sn75als162-smaller-package-device-to-realize-gpib-implementation

器件型号:SN75ALS162

您好!

我正在研究用于背板 GPIB 实现的 SN75ALS162DWR 和 SN75ALS160DWR 等器件、尽管这两种器件都面向此类应用、但目前我面临空间限制。 我正在寻找具有相似性能但占用空间和封装更小的新型器件。 因此、如果能提供任何建议、请不胜感激。

此致、

Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Leo、

    遗憾的是、我不知道 SN75ALS16x 的任何更现代的更新、但如果有更多通用器件可用于此类应用、我将环路逻辑缓冲器团队。

    此致、
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Leo、
    您能告诉我有关您的应用的更多信息吗? 我不熟悉 Max 的器件、但我非常了解逻辑产品系列。

    您需要什么电压/频率? 有多少信道? 背板的负载是多少? 是否使用了通用端接、或者您是否"从头开始"设计此端接?

    您能给我的任何详细信息都很有帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我使用这些器件将 FPGA 输出引脚连接到 GPIB 连接器、该连接器是测试和测量设备的常用连接器。 连接相当简单、GPIB I/O 端口连接到外部 GPIB 连接器、端子 I/O 端口连接到 FPGA。 在这种情况下、如果需要潜在的替代产品、是否可以使用不符合 GPIB 标准的器件?

    此致、
    Leo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Leo、
    我在您的回复中没有看到任何电压或频率。 这些是必要的信息。