This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA6424A:TCA6424A 的 EVM 套件

Guru**** 2766695 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP-EXP430G2ET, TCA6424A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/799742/tca6424a-evm-kit-for-tca6424a

器件型号:TCA6424A
主题中讨论的其他器件:MSP-EXP430G2ET

大家好...我正在评估 TCA6424A 在新设计中用作 LED 驱动器。 我正在尝试使 IO 扩展器 EVM 和主机 MSP430 LaunchPad 正常工作。 我注意到我有一个版本1.0 MSP-EXP430G2ET LaunchPad、此版本不同于 IO 扩展器 EVM 指令指南中显示的版本1.5。 仍然、我认为我确定了需要更改其默认设置的跳线:我切换了 UART 跳线并移除了 P1.6跳线。 我将两个板放在一起、并将 USB 端口连接到我的 PC。 我运行了 IO 扩展器 Flasher.bat 文件、找不到 USB FET。 然后、它用 Exit 11代码完成、无法加载430。

有人能告诉我 Rev 1.0 LaunchPad 是否与 IO 扩展器 EVM 兼容? 有什么其他想法不起作用? 感谢您的任何帮助...Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Mike、

    我为您订购了相同的 EVM、该 EVM 应在本周结束前送达。 我将查看我是否会遇到相同的错误(如果它与 MSP launchpad 模型有关)

    谢谢、
    -Bobby
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bobby。感谢您的回复。 我对您的结果感兴趣。 您必须单独订购 LaunchPad 主板、我想知道您将收到该主板的修订版。 如果您获得的修订版1.5电路板将与 EVM 说明相匹配、并且希望它能为您所用。 我的是 Rev 1.0 LaunchPad、我想知道这是不是我的问题。 请务必及时向我发布。 谢谢...Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我需要报告一些进展以及对我最初的职位所作的一些更正。 首先、我们拥有的 LaunchPad 板是 MSP‑‑EXP430G2ET、而不是 MSP‑‑EXP430G2。 这说明了我们之所以使用 Rev 1.0板、是因为 ET 是相当新的版本。 IO 扩展器 EVM 文档中提到的非 ET 板已停产。 希望 ET 版本能够与 IO 扩展器 EVM 配合使用。 我们最终加载了正确的驱动程序来与 LaunchPad 通信、最终找到了 MSP430 Flasher v1.3.19的最新和最出色(我认为)版本。 IO 扩展器文档中提到的版本必须适用于较旧的非 ET 板、并且无法正确设置 ET LaunchPad 上的电压。 所有这些之后、我们现在有一个正常工作的 LaunchPad 和 IO 扩展器。 TI 可能应该更新 IO 扩展器文档以标注 LaunchPad 的 ET 版本并更新下载包中的所有软件。 这不应该花那么长的时间才能弄清楚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Mike、

    很抱歉耽误你的回复。 我在星期五收到了电路板发货通知、并在2天前(星期三)收到了通知。 我没有时间去连接和测试它们(我已经被超级放大了)。

    我很高兴听到您让电路板正常工作。

    "TI 可能应更新 IO 扩展器文档以标注 LaunchPad 的 ET 版本并更新下载包中的所有软件。"
    我将查看我是否可以提交要修复的问题的 TT。

    谢谢、
    -Bobby