This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9802:设置问题

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9802, TCA9800

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/802761/tca9802-setup-questions

器件型号:TCA9802
主题中讨论的其他器件: TCA9800

我有一位客户考虑使用 TCA9802进行设计。  以下是一些初始问题:

1、如果 TCA9802被禁用(引脚 EN = 0V)且 VCCA = 0V (主侧电源关闭)、但 VCCB=3.3V (从侧电源打开)。 长期存储模式下是否会产生不利影响?

2.在项目1中、EN = 0V 时、当 EN = VCCA 时、VCCB 数据表上指定的静态电源电流是否会更高或更低?

3.我们是否可以在项目1上反向供电? VCCA 由从器件侧供电、VCCB 在存储期间在主器件侧被移除。 当从侧 EN =VCCA 时、VCCB 将被激活并由从侧打开。

我们选择的 SCL 频率为400kHz。 我们是否可以使用 TCA9800 (仅适用于100kHz 以下的最大频率?) 低静态电源电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    "一. 如果 TCA9802被禁用(引脚 EN = 0V)且 VCCA = 0V (主侧电源关闭)、但 VCCB=3.3V (从侧电源打开)。 长期存储模式下是否会产生不利影响?"
    不、这应该是好的。

    "二. 在项目1下、EN = 0V、当 EN = VCCA 时、VCCB 数据表上指定的静态电源电流是否会更高或更低?"
    该器件在技术上处于欠压锁定状态。 在这种情况下、我怀疑电源电流应该更低。

    " 3. 我们是否可以在项目1上反向供电? VCCA 由从器件侧供电、VCCB 在存储期间在主器件侧被移除。 当从侧 EN =VCCA 时、VCCB 将被激活并由从侧打开。'
    我看不到这方面的任何问题。 器件将保持在欠压锁定状态。

    "四. 我们选择的 SCL 频率为400kHz。 我们是否可以使用 TCA9800 (仅适用于100kHz 以下的最大频率?) 低静态电源电流?"
    数据表的图22/23似乎表明、即使在 B 侧的400pF 负载下、您也应该能够满足100KHz 的上升时间要求。 这看起来是适用于100kHz 的良好解决方案。

    谢谢、
    -Bobby