This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB546EVM:如何输出20V?

Guru**** 2580245 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB546EVM, TPS65982

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/802744/tusb546evm-how-to-output-20v

器件型号:TUSB546EVM
主题中讨论的其他器件: TPS65982

尊敬的所有人

    我有一 个 TUSB546EVM、我将 Apple 适配器接通电源、如下图所示、但 J13连接器上没有20V 输出

   我的问题:

   1.如何设置 EVM,以便我的 EVM 可以在 J13上输出20V 电压?

   2.苹果适配器是否适合与 EVM 配合使用? 如果没有,请 推荐适配器。

   非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    去了

    这更多是 TPS65982的问题。 您可以将 PD 固件配置为提供5V、12V 或20V 电压。 这是通过从网络下载应用定制 GUI 工具来实现的。 以下链接解释了如何执行此操作: www.ti.com/.../slvuar8a.pdf

    谢谢
    David