This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9406:SCL/SDA 上的过冲

Guru**** 2943350 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/801775/tca9406-overshoot-on-scl-sda

器件型号:TCA9406

你(们)好

您能否参阅随附的文件(问题波形)

客户发现 SCL/SDA 信号过冲。 它们必须加以改进、因为它在 IC 的 ABS 上。

请您向我提供您的改进建议。

e2e.ti.com/.../TCA9406E2E_5F00_question.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yusuke -San、

    您是否通过电缆/电线进行通信?
    导线有多长?

    这可能会将寄生电感增加到线路中。 我们可以通过在大约30或60欧姆的条件下添加一些串联电阻器(替换右侧板上的0欧姆电阻)来消除过冲。

    为了消除下冲、我们可以在 SDA/SCL 线路上向 GND 添加一些肖特基二极管、以钳制负摆幅。

    有什么想法、您目前在总线上有多少电容? 我们可能能够添加一些电容器来尝试帮助克服摆动。

    谢谢、
    -Bobby
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bobbi-San

    感谢你的建议。

    电线长度:105毫米。

    客户将尝试 根据您的建议修改其电路。

    客户尝试在 左侧板上放置 RC 滤波器(100 Ω//100pF)而不是铁氧体。
    过冲得到了改善。 然而、低电压 被增加至0.6V。  它不 符合 VIL 要求。
    如果 我有来自客户的任何更新,我将再次答复。
    谢谢
    穆克
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Muk、

    100欧姆的串联电阻将改变电压(召回电压=(Rseries+Ron)*IOL),因此我们可能需要尝试50欧姆和200pF。 这将为您带来相同的影响并降低音量。

    谢谢、

    -Bobby