This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125BR820:该器件可支持多少 dB 的速度6G SATA? 如果客户想要更大的 EQ/CCTLE、我们是否还有其他建议?

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: DS125BR820, DS125BR800

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/802690/ds125br820-how-many-db-the-device-can-support-for-the-speed-6g-sata-if-the-customer-wants-larger-eq-ctle-do-we-have-other-suggestions

器件型号:DS125BR820
主题中讨论的其他器件: DS125BR800

大家好 、

我的客户希望将 DS125BR820 用于 6Gbps SATA、 该器件可支持 多少 dB 的速度? 如果 客户想要更大的 EQ/CCTLE、我们是否还有其他 建议? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Frank、
    DS125BR820是一款线性均衡器、因此增益被限制在大约10dB。

    我们应该使用 DS125BR820等低增益线性均衡器还是其他增益更高的均衡器(例如 DS125BR800)、具体取决于信号路径 DS125BR820或其他均衡器的使用点。 这意味着信号插入损耗将决定适合此应用的器件。 要推荐合适的器件、请向我们发送一份方框图、描述信号路径中的信号损失。 同时、除了 DS125BR820、您还可以查看 DS125BR800数据表。

    此致、Nasser