This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/SN65DP141:SN65DP141替代 PI3DPX1203B

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65DP141

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/802534/ccs-sn65dp141-sn65dp141-to-replace-pi3dpx1203b

器件型号:SN65DP141

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的。


关于设置 EQ 和平坦增益以及 SW 设置、我看不到 SN65DP141数据表介绍了它、 以及如何实现?

PI3DPX1203B

如有任何文件和建议、请告知我。

谢谢、

此致、

劳伦斯。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    劳伦斯

    这个概念是相同的、只是不同的实现方式。 DP141的 RX 端具有 DC_GAIN 和 AC_GAIN 均衡器、TX 端具有 TX_DC_GAIN。

    谢谢

    David