This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD1781:高于工作电压但低于最大电压(未工作时)时的可靠性问题

Guru**** 2930060 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD1786, SN65HVD1781

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/801408/sn65hvd1781-reliability-concerns-if-above-operating-but-below-max-when-not-operating

器件型号:SN65HVD1781
主题中讨论的其他器件:SN65HVD1786

我对 RS485收发器和额定电压有疑问。  在我们的其中一个接口上、我们正在运行标准 RS485通信、但也会在不进行通信时施加12-16V 的电压(禁用驱动器)。  占空比约为50%、因此这不是偶尔发生的情况。 目前、我们将 SN65HVD1786用于此特定 接口:

施加16V 电压时、输入电压和差分输入电压均在范围内。

SN65HVD1786是一个5V 器件、但具有一个3.3V 器件将使得连接3.3V 逻辑更加容易。 我们将查看 SN65HVD1781并使用3.3V 电源运行、但在建议的运行条件下、我们将不再运行:

但是、16V 仍处于绝对最大额定值范围内:

在建议的工作条件和绝对最大额定值之间的区域内工作是否安全?

它是否会以任何方式限制组件的预期寿命和/或对组件施加压力?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    如果我对您的问题有误解、请原谅我、但听起来您担心在 VCC = 3.3V 下运行 SN65HVD1781。不过、建议的工作范围实际上扩展到了 VCC = 3.15V、并且在较低电压下不会对器件造成额外的压力。 同样、该器件的额定总线电压高达70V、因此不应考虑16V。

    需要注意的一点是、SN65HVD178x 的输出差分电压振幅随 VCC 电平而变化。 当 VCC >=4.75V 时、该器件旨在满足 RS-485标准的最低要求。在较低的 VCC 电平下、输出差分电压振幅将降低(请参阅数据表中的 VOD 规格)。 在许多情况下、这是正常的(RS-485规定最坏情况下的接收器灵敏度为200mV、因此标准中具有一定的固有裕度)、但在高损耗应用中可能会存在问题(例如、由于长电缆或使用串联电阻进行电流限制)。

    此致、
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    我的问题是、当在 SN65HVD1781上施加16V 电压( 但在绝对最大额定值内)时、我们将在建议的工作条件(-7V 至+12V)之外运行。  那么 、对于建议的运行条件、您将这些数字作为基础是什么呢?  在建议的工作条件之外工作时、我们是否安全?  

    绝对最大额定值有一条注释、表明它并不完全正常:"这些仅是应力额定值、对于在这些条件下或者在超出建议运行条件下所标明条件的任何其他条件下的器件功能运行、在此并未说明"。

    当使用 SN65HVD1786时、16V 处于建议的运行条件(-20V 至25V)内。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的澄清-我现在理解了您的担忧。 在这种情况下、建议的共模电压工作范围意味着通信功能(发送和接收)继续正常工作的范围。 对于'HVD1781器件、当施加16V 电压时、您可能无法正常进行通信、但一旦总线电压恢复到正常电平、它将恢复正常运行。 施加此电压不应对器件寿命或可靠性产生任何重大影响。

    我希望能回答你的问题-如果不是的话,请告诉我。

    最大