This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIOL111:电源敏感度

Guru**** 2875350 points

Other Parts Discussed in Thread: TIOL111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/800015/tiol111-power-supply-sensitivity

器件型号:TIOL111

大家好、我们最近进行了电源电压测试、在测试中将输入电压改变为 L+、以确认我们的整体设计在18V 至30V 的范围内正常。

发现当 L+为30V 但 CQ 线路仍为24V 时(我们无法改变这种情况)、通信丢失。 当 L+被压回约24V 时、通信重新建立。

我在数据表中找不到什么可以解释为什么会发生这种情况、但我怀疑当 L+和 CQ 没有施加类似的电压电平时、芯片无法处理。

有人可以确认并解释这一点吗?

非常感谢!

Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    这是一个有趣的问题、我没有足够的信息来说明您是如何运行测试以及您使用什么与 TIOL111进行通信的。  我也不确定您是否暗示只有当 TIOL111处于接收模式(EN =低电平)或尝试也发送数据(EN =高电平)时才会出现错误。  我无法复制您的结果、TIOL111旨在满足您的需求。  

    当 L+电源电压等于30V 时、我向 CQ 施加了一个信号、将其振幅从0V 变为 L+(30V)、并监控 RX 引脚。  我已经验证、当我测试的器件的振幅低至大约12V 时、施加到 CQ 的信号在 RX 引脚上被接收和输出。  接收器输入阈值 V (THH)范围为10.5V 至13V。  只有当振幅降至阈值(<12V)以下时、RX 上才不存在信号。  当 L+处于30V 时、您在 CQ 上接收具有24V 振幅的信号的能力应该没有问题。  

    我还验证了当 EN 引脚设置为高电平并向 TX 引脚施加信号时、我能够观察到 CQ 上的信号。  CQ 振幅上的信号如预期的那样大约为 L+(30V)。

    您并不能准确地指示测试的运行方式以及尝试与之通信的内容、但我发现 TIOL111在所需条件下进行通信的能力没有任何问题、其中 L+= 18V 至30V、CQ 信号设置为24V。  我也不知道当 TIOL111接收数据或传输数据时、您是否会看到通信错误。  

    链路另一侧是否存在通信错误、以及该器件无法在24V 以上工作?  您能否提供有关您的系统的任何其他信息、 或更具体地描述了您何时看到错误以及当时如何配置 TIOL111、例如 EN =高电平/低电平、RX、TX、CQ、L+等波形的示波器截图、这将有助于隔离通信错误的来源?

    我不认为这是器件错误、我怀疑系统或测试设置中存在导致此问题的其他问题。

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    非常感谢您努力研究这一点、我很抱歉您没有尽快回复。

    该测试使用通用 USB 转 IO-Link 主站运行(我不会提及该品牌)。

    主器件将电压升高到24V。

    在主器件的电缆内、我断开了24V 电源 L+并通过台式电源为其供电。 我连接了工作台电源的接地端和 USB 主设备 IO-Link 侧的接地端。 来自 USB 主设备的 CQ 线未被触控。

    我使用 PC 应用程序监控通信、我们测试的产品也有 LED 指示通信丢失。

    问题可能是 USB 主设备无法处理可能高于其电源电压的通信消息。

    现在您已经确认了 TIOL111可以以这种方式运行、我认为问题可能出在 USB 主设备上。

    我会再做一些调查,如果我们遇到更多困难,我会再回来。

    感谢您在这方面所做的努力。

    此致

    Paul