This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS100BR111:DS100BR111支持 USXGMII 和 SGMII?

Guru**** 2926990 points

Other Parts Discussed in Thread: DS100BR111, DS110DF111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/800943/ds100br111-ds100br111-supports-usxgmii-and-sgmii

器件型号:DS100BR111
主题中讨论的其他器件: DS110DF111

您好、E2E、


你好。
我们有一位客户询问 DS100BR111是否同时支持 USXGMII (10.3125Gb/s)和 SGMII 接口(1.25Gbps)?
为此、提前感谢您的参与。


此致、
艺术  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Art:

    DS100BR111在交流耦合模式下支持10.3125Gpbs 和1.25Gbps 的 USXGMII 和 SGMII。 我说交流耦合、因为 DS100BR111的 CML 接收器以 VDD 为基准。

    此致、Nasser
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nasser、

    非常感谢您的快速响应!
    客户还发现了 DS110DF111。 他还有其他问题。
    DS110DF111与转接驱动器 DS100BR111相比有哪些更多功能?
    此外、在信号完整性方面、DS110DF111是否会优于 DS100BR111?
    它还支持 XFI 和 SGMII 吗?

    提前感谢!

    艺术
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Art:

    DS110DF111比 DS100BR111具有更多功能。
    DS100BR111仅是一种均衡器、而 DS110DF111是一种均衡器加重定时器。 DS100BR 器件传递高频抖动、而 DS110DF111则衰减该高频抖动。
    此外、DS110DF111交流耦合并与 XFI 和 SGMII 接口兼容。

    此致、Nasser
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasser、

    谢谢!
    交流耦合模式是否意味着它们需要在输出端和输入端添加交流电容器?


    此致、

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Art:
    是的。 最好在输入和输出端都使用交流耦合电容。 这将隔离或消除任何共模电压争用。
    此致、Nasser
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nasser、
    你是如此大的帮助!

    谢谢!
    艺术