This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB928QEVM:无法安装 USB 驱动程序以使用 ALP 软件

Guru**** 2899250 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90UB928QEVM, ALP, USB2ANY, DS90UB947-Q1EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/801761/ds90ub928qevm-can-not-install-usb-driver-to-use-alp-software

器件型号:DS90UB928QEVM
主题中讨论的其他器件: ALPUSB2ANYDS90UB947-Q1EVM

你好!

我有一个 DS90UB928QEVM 板、我想对其进行测试和配置。 我正在使用 用户指南 尝试在 Windows 10上安装 ALP 和 USB 驱动程序。 我可以很好地安装 ALP、但当我使用 USB 将 DS90UB928QEVM 连接到计算机时、我不会获得用户指南建议的选项、因为指南是针对 Windows XP 编写的。 而是在显示器的右下角显示标准窗口消息、然后消失。 我在设备管理器中找不到用户指南建议查找的 NSC ALP Nano Atmel 设备、并且在启动 ALP 软件时未找到 DS90UB928QEVM。 如何在 Windows 10计算机上将 ALP 软件与 DS90UB928QEVM 配合使用?

非常感谢您的帮助!

此致、

Sebastian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在观看 此 training.ti.com/use-analogue-launch-pad-alp-gui-configure-fpd-link-evms 培训视频后、我能够在 ALP 中加载正确的配置文件。 似乎 USB 驱动程序已自动安装。 但是、当我加载 DS90UB928配置文件时、器件显示 DS90UH926、而不是 DS90UB928、请参阅图像

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    程序经常崩溃,我无法访问父系生成器。

    MainGUI.exe.log 文件:
    回溯(最近一次调用最后一次):
    文件"C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\Analog LaunchPAD v1.57.0010\Profiles\FPDL3Base\FPDLink3_GUI.py"、第305行、位于 OnTabSelect 中
    S.tabDispatch [s.currTabTxt]()
    文件"C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\Analog LaunchPAD v1.57.0010\Profiles\FPDL3Base\FPDLink3_GUI.py"、第433行、位于 UpdatePatternGenTab 中
    S.patternGenGUies[name]= PatternGen_GUI (s.panel、s.board、selected、type=type)
    文件"C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\Analog LaunchPAD v1.57.0010\Profiles\PatternGenBase\PatternGen_GUI.py"、第47行、位于__init__中
    s.capa = CapabilitiesMap[模型['_'+topoDeviceSched.IDstring]]
    KeyError:'_\x00\x00\x00\x00\x00'
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    塞巴斯蒂安

    如果您正在加载928配置文件、并且信息选项卡设备显示926、则表示 ALP 未读取正确的器件信息、并且仍然存在连接问题。 很可能是驱动程序安装不正确。 我知道该 EVM 的初始旧版本具有 Atmel CPU、后来该 EVM 经过修订、具有 USB2ANY (MSP430) CPU。 请参阅下面有关此问题的链接

    e2e.ti.com/.../2630614

    请告诉我、我在那里展示的928EVM 照片是否与您的照片相匹配。

    顺便说一下、我看到您正在使用 ALP 框架 v1.57.0010。 您是否还从我们的网站安装了最新的 ALP-PROFIT-UPDATE (V05)?

    谢谢、
    Vishy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Vishy,感谢你的答复!

    是的、我有带 MSP430 CPU 的全新928EVM。 它与您的照片相匹配、并且 IC 在我的电路板上显示 M430F5529。

    我没有安装最新的 ALP-PROFIT-UPDATE (V05),所以我现在就安装了! 但是、这使得 ALP 软件需要进行固件更新。 当我按下 OK (确定)时、程序崩溃、当我再次尝试打开 ALP 时、它无法检测到连接、只在演示模式下打开、即使 928EVM 板通过 USB 连接到计算机、也请参阅所附的图像。

    编辑:我尝试连接了串行器板 DS90UB947-Q1EVM。 这个似乎可以与 ALP 软件配合使用! 检测到并正确显示、我可以正确访问所有内容、而不会崩溃。 我尝试重新连接928EVM、这次固件更新成功。 但程序仍会将电路板识别为 UH926、并且非常不稳定。 在连接并选择了928EVM 的情况下打开时、大部分时间都是"(无响应)"。

    此致、

    Sebastian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    塞巴斯蒂安

     可能是 USB2ANY (MSP430)固件未加载或损坏。 作为调试步骤、您可以执行以下链接中介绍的步骤、并将 USB2ANY 固件版本更新为2.7。

    e2e.ti.com/.../2688720

    然后  再次连接 ALP 并尝试。 如果您对该程序有疑问、请告诉我。  

    谢谢、

    Vishy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    塞巴斯蒂安
    另一项:
    您需要按照该链接的说明将固件单独更新为 v2.7。 无需更改 dll,因为最新配置文件中的 dll 已保留为2.7版本。

    顺便说一下、您也可以在 PC GUI 安装文件夹中的以下目录中找到 v2.7固件
    C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\Analog LaunchPAD v1.57.0010\Drivers\i2c_controllers/usb2ane\Firmware

    谢谢、
    Vishy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复、但遗憾的是、这未能解决我的问题! 将电路板连接到计算机时、我保持 S6、更新程序会找到该器件。 我可以成功地将固件升级到 v2.7、但完成此操作后、ALP 仍无法将电路板识别为 DS90UB928、但仍可读取为 DS90UH926。 我使用了您发布的目录中的固件驱动程序。 我仔细检查了 USB2ANY.dll、它看起来是2.7版。 我认为该板以前在另一台计算机上工作过、但目前我无法在另一台计算机上进行测试。

    此致、
    Sebastian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我很抱歉。 我解决了这个问题。 我忘记了12V 的主电源。 由于 DS90UB947不需要12V 电源、但可以在 USB 5V 上运行、因此我完全忘记了 DS90UB928的12V 电源。 现在它起作用了。 再次感谢您给您带来的不便。 现在一切都正常、我可以使用 ALP 访问父级发生器、仅连接928EVM 并在显示屏上获取图像、还可以连接947Q1EVM 并与解串器建立链接、以便在显示屏上显示947Q1EVM 父级。 感谢你的帮助!

    此致、
    Sebastian