This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3220:ESD 保护

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/802431/hd3ss3220-esd-protection

器件型号:HD3SS3220

大家好、我正在设计一个具有 USB 3.1第1代信号的桥接板。  

主机差分对(SSRX、SSTX)从主机连接器连接到多路复用器(HD3SS3220)。 然后、多路复用差分对(CTX1、CTX2、CRX1、CRX2)被连接至一个器件连接器。

 在 HD3SS3220 DFP 评估板中、这些多路复用信号(CT/RX1、2)有 ESD 保护功能、但不适用于这些主机(SSR/TX)信号。  

在 SSRX 和 SSTX 差分对上放置 ESD 保护二极管是否存在任何问题?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    ESD 器件应放置在连接器的一侧
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    该板具有两个连接器、一个用于主机侧、另一个用于器件侧。 多路复用器之间。
    在主机信号、SSRX 和 SSTX 上放置 ESD 保护二极管是否存在任何问题?
    MUX 似乎因在 SSRX 和 SSTX 线路上冲击 ESD (IEC 电平)而受损。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不需要、在 SSRX 和 SSTX 上放置 ESD 也没有问题
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是指 ESD 保护二极管、对吧?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的