请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:HD3SS3220 大家好、我正在设计一个具有 USB 3.1第1代信号的桥接板。
主机差分对(SSRX、SSTX)从主机连接器连接到多路复用器(HD3SS3220)。 然后、多路复用差分对(CTX1、CTX2、CRX1、CRX2)被连接至一个器件连接器。
在 HD3SS3220 DFP 评估板中、这些多路复用信号(CT/RX1、2)有 ESD 保护功能、但不适用于这些主机(SSR/TX)信号。
在 SSRX 和 SSTX 差分对上放置 ESD 保护二极管是否存在任何问题?