This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL16C550C:TL16C550C 和 PC16550D 之间的差异

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: TL16C550C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/802234/tl16c550c-difference-beween-tl16c550c-and-pc16550d

器件型号:TL16C550C

尊敬的技术支持团队:

PC16550D 和 PC16552D 已停产、因此我需要在下面进行更换。

PC 和 TL 之间的区别是什么?

您是否有替换文档和规格比较文档 ?

PC16550DV/NOPB ⇒TL16C550CIFN

PC16552DV/NOPB⇒TL16C2552IFN

此致、

TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 TTD/

    PC 系列由 TI 现在拥有的 National SEMI 组成。 TI 制造的 TL 与 National Semi 器件引脚对引脚兼容、并与当时的 National Semi 器件保持竞争。

    器件应该非常相似、我在 TL16C550C 之间看到的唯一区别是、它在 MCR[5]上具有自动流控制使能(AFE)

    还在这里提出了讨论:

    -Bobby