This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDP158:HDMI 到 HDMI 中继器

Guru**** 2939240 points

Other Parts Discussed in Thread: TDP158, TMDS181, TMDS171, DS34RT5110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/801847/tdp158-hdmi-to-hdmi-repeater

器件型号:TDP158
主题中讨论的其他器件: TMDS181TMDS171DS34RT5110

你(们)好,先生  

我想知道、TDP158是否支持 HDMI 到 HDMI 中继器应用(带交流电容)、而不支持 DP++到 HDMI  

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kai、

    请参阅数据表中的第9节(第39页)、了解有关您的问题的完整说明。 为了方便您、我已链接了以下数据表。
    www.ti.com/.../tdp158.pdf

    最棒的
    Gerasimos
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好, Gerasimos  

    抱歉,我记得 HDMI 中继器不需要交流耦合电容,请参阅 TMDS181数据表  

    但在 TDP158第39页的原理图中、它具有交流耦合电容  

    我知道不带交流耦合的 HDMI 中继器的 TDP158或 DP139设计吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kai、

    是否可以指定要执行的操作? 第一篇文章要求使用具有交流耦合的 HDMI 到 HDMI 中继器(TDP158是转接驱动器)。 现在您正在要求一个没有交流耦合的设计? 我想更好地了解您的工作、以便我为您提供更好的建议。

    最棒的
    Gerasimos
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gerasimo

    我想用 HDMI 转 HDMI 中继器,我想 TMDS171可以支持这个应用,但重定时器解决方案是 太贵了,所以我想使用中继器解决方案
    因此、如果 TDP158具有交流耦合电容、它仍可用于 HDMI 到 HDMI 中继器应用

    我指的是 DS34RT5110等器件、此解决方案没有交流耦合电容
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kai、

    TDP158将实现您所要实现的目标。 TDP158的输入是否已经直流耦合? 如果是、我相信您将不需要将交流耦合电容器接入 TDP158。

    最棒的
    Gerasimos