This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB954-Q1EVM:DS90UB954-Q1EVM 和 DS90UB953-Q1EVM 的眼图

Guru**** 2539140 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB954-Q1, DS90UB953-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/802066/ds90ub954-q1evm-eye-diagram-of-ds90ub954-q1evm-and-ds90ub953-q1evm

器件型号:DS90UB954-Q1EVM
Thread 中讨论的其他器件:DS90UB954-Q1DS90UB953-Q1
您好 TI 团队 

能否提供 DS90UB954-Q1EVM 的眼图
和 DS90UB953-Q1EVM 供我们参考?
105℃和25℃眼图结果对我们来说更好、谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Peiyq、

    有关 DS90UB953-Q1的眼图捕获、请参阅数据表中的图3。 对于 DS90UB954-Q1、有关 CMLOUT 的最小眼图张开度、请参阅我们的数据表建议(表6)。 至少0.45 UI 的眼图张开度表明正向通道信号完整性可能是可以接受的。 低于0.45 UI 的眼图张开度表示正向通道信号完整性可能存在问题。 较高的温度可能会对眼图张开产生一定的影响。 数据表的 EC 表中还提供了前眼高度、抖动和后通道眼高和宽度值。 这将帮助您更好地了解和参考您的眼图测量结果、了解眼图捕获的预期结果。

    此致、
    Mandeep Singh