This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LBC184:失效防护电阻器

Guru**** 2928790 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LBC184, THVD1419

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/801402/sn65lbc184-failsafe-resistors

器件型号:SN65LBC184
主题中讨论的其他器件: THVD1419

您好、Sirs、

很抱歉打扰你。

图1下方是我们的 SN65LBC184D 电路。

我们对故障安全电阻器的电阻感到困惑。

 

根据 TI 应用报告、如图2所示、

失效防护电阻器应为600欧姆。

请您检查一下吗?

我们想知道  如何读取 RS485波形、如图3所示?

图1.

SN65LBC184D 电路

图2.

TI 的应用报告

图3.
RS485波形
通道1:RS485+
通道4:RS485-4
CHM:CH1-CH4

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、舒成

    收发器本身不需要特定的失效防护电阻值;这是一个系统级设计注意事项。 您可以在本博客中阅读有关电阻器值影响的更多信息:

    e2e.ti.com/.../rs-485-basics-two-ways-to-fail-safe-bias-your-network

    在屏幕截图中、当数据在"DE"输入上切换时、收发器的"D"输入看起来可能会保持低电平-这是正确的吗? 我提到这一点是因为、根据原理图、当总线上的所有收发器被禁用时、我会期望一个小型正差分输出(由于外部电阻器)、当收发器被启用并驱动高电平或低电平时、我会期望一个更大(~2V)的正或负差分输出。

    此致、
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sirs、

    感谢您的回复

    您编写的收发器本身不需要特定的失效防护电阻器值;这是一个系统级设计注意事项。

    您是说 SN65LBC184D 内置开路失效防护接收器设计、不需要外部失效防护电阻器吗?

    您能解释更多有关这方面的详细信息吗?

     

    根据您转发 的博客 https://e2e.ti.com/blogs_/b/industrial_strength/archive/2016/12/06/rs-485-basics-two-ways-to-fail-safe-bias-your-network

    如果收发器没有内置失效防护输入阈值、则另一种方法是使用额外的电阻器在空闲总线上产生外部偏置。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sirs、

    很抱歉推送、此问题是否有任何更新?

    请检查 SN65LBC184D 是否具有内置失效防护电路、包括开路、短路和空闲总线失效防护?

     

    BTW、

    是否有任何文档或视频可指导我们如何检查 RS485波形?

    请告知、

    谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、舒成

    很抱歉耽误您的时间-我昨天不在办公室、是的、SN65LBC184D 具有内部失效防护偏置功能、能够检测开路和空闲总线。 数据表的图14显示了实现方式;请注意、A 线具有12uA 上拉电流源、B 线具有12uA 下拉电流源。 不过、该实现不能检测短路情况。 另请注意、在大多数情况下、内部失效防护仅适用于收发器的节点、并不一定会像外部失效防护偏置那样在网络中的每个其他节点上启用失效防护保护。

    您可能需要了解较新的器件、如 THVD1419。 它在较旧 SN65LBC184器件的浪涌抗扰性基础上进行了改进、并且还具有能够检测到短路总线条件的内部失效防护实施。

    最大