This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB564:TUSB564支持 HDMI

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB564, HD3SS215

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/799459/tusb564-tusb564-support-hdmi

器件型号:TUSB564
主题中讨论的其他器件: HD3SS215

你(们)好  

      TI TUSB564是否支持 HDMI?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kerr

    要支持 HDMI、您需要一个有源 DP 转 HDMI 协议转换器。

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、David
    我们只需使用单个 HDMI 来替换 DP 单个。 我们只想使用此旋涡函数。
    它不是 Type C 产品。 非常感谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kerr

    TUSB564输出仅为 DP、要从 DP 转 HDMI、您需要一个有源协议转换器。

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、David
    抱歉,我的输入和输出是 HDMI。 我只使用 TUSB564开关功能。
    但我不知道 TUSB564可以支持 HDMI 共模电压。
    正如我所知、HDMI 最小共模电压为2.9V
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kerr

    您是否尝试从1个输入切换到2个输出? 如果是这种情况、为什么不使用 HD3SS215?

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、David

           监控器等系统。 他们只需要使用 Type C 连接器传输 HDMI 信号。 它们使用特殊电缆

           对于 PCB 布局,它们需要支持 HDMI 的 Type C MUX。

           如果它们使用 HD3SS215,则 PCB 布局会很复杂。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kerr

    HDMI over Type C 规范仅定义 USB Type C 转 HDMI 电缆、如下所示、因此如果它们定义的连接范围是 HDMI 到 Type C、则超出规范范围。

    如果他们希望将 TUSB564与 HDMI 配合使用、则 TUSB564需要其输入进行交流耦合。 但由于 HDMI 是直流耦合3.3V、因此它们需要使用外部终端网络。 但当非 HDMI 输入插入 Type C 连接器时、它们还需要一个外部 FET 开关来隔离终端网络。 在输出端、TUSB564还需要交流电容器、它们需要查看 HDMI RX 以查看是否需要额外的终端。

    由于我们使用的是外部终端、因此 HDMI 源需要提高其摆幅振幅以补偿此终端网络。

    谢谢

    David