This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TVP5151:PAL 模式下的颜色问题

Guru**** 2851730 points

Other Parts Discussed in Thread: TVP5151

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/802144/tvp5151-color-issue-in-pal-mode

器件型号:TVP5151

大家好、

客户遇到以下问题需要您的帮助。

问题:

TVP5151使用 PAL 模式、颜色在色条测试中不正常。

配置方法是使用手册中的示例1。
状态寄存器#1 0x88 => 0x6e
状态寄存器#2 0x89 => 0x18
状态寄存器#3 0x8a => 0x15
状态寄存器#4 0x8b => 0x20
状态寄存器#5 0x8c => 0x83

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Annie:

    我想指出的是、TI 不建议在新设计(NRND)中使用这些器件。 对这些器件的支持非常有限、如链接注释中所述:
    e2e.ti.com/.../622064

    但是、我建议客户检查时钟电路是否与数据表第3.16节的说明相匹配:
    www.ti.com/.../tvp5151.pdf
    和水平同步开始寄存器设置。

    此致、
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您设置了哪些寄存器? (请注意、只需要启用 SCLK 和数据输出)

    什么连接到数字输出(即您如何处理解调的视频)?

    您是否能够尝试将 NTSC 源作为测试(注意、可能需要重新对后端进行编程)?

    您是否验证了与后端处理器的数字输出连接是否具有足够的设置/保持裕度? (使用 SCLK 作为参考/触发器来捕获每个数据位的眼图。 使捕获尽可能靠近后端处理器输入引脚)

    您是否能够将显示器切换为单色(即仅显示亮度通道)?

    您的视频源是什么?

    您是否可以尝试不同的 PAL 源?

    BR、

    Steve