This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 推荐的显示端口芯片

Guru**** 2931650 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/802206/recommended-display-port-chip

主题中讨论的其他器件:HD3SS214

您好 TI

我们希望使用具有以下规格的 DP 芯片            

1、1路 DP 输入和2路 DP 输出            

符合 DP 1.2A 标准、4K/60Hz/4:4:4、带宽21.6Gbps、支持 SST 和 MST 功能、支持 HDCP 1.3'            

3、具有 DP++功能            

支持 SPDIF 分离            

TI 是否推荐了芯片?            

谢谢。

Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jerry

    请看 HD3SS214。

    谢谢
    David