This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD235:是否提供 CAN 控制器?

Guru**** 2930800 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN4550

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/802028/sn65hvd235-can-controller-is-provided

器件型号:SN65HVD235
主题中讨论的其他器件:TCAN4550

您好、先生、

我在 TI 网站上找不到 CAN 控制器。 请为我提供 PN、接口支持 UART。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sara、

    您是否会查看 TCAN4550器件? 它是一款具有集成收发器的 CAN/CAN FD 控制器、支持通过 SPI 接口连接到处理器/MCU。 如果您对此有任何疑问、请告知我们。

    最大