This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX232E:确认 C1 C2 C3 C4的 max232e 电容值

Guru**** 2901510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/802237/max232e-confirm-max232e-capacitance-value-of-c1-c2-c3-c4

器件型号:MAX232E

10页参考线上的电容 C1 C2 C3 C4为1mF

   

请帮助确认此值是否需要如此大

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    很抱歉造成混淆、感谢您指出这一点。 这是数据表中的一个拼写错误。 正确的值应为1uF。 我们将确保在文档的下一个修订版本中更正此问题。 如果您有任何其他问题、请告知我们。

    此致、
    最大